DUG_EVlink_WH-07

Om enheten

EVlink Home Smart (även kallad EV-laddare) ger husägare en enkel och smart laddningsupplevelse. Denna laddningsstation är en elektrisk apparat som levererar elektrisk energi för att ladda elfordon för inomhusbruk och privata utomhusområden. Wiser-appen för energihantering i hemmet ger enkel åtkomst till att övervaka och fjärrstyra laddningen. Schemalägg din laddning för att nytta laddning med förnybar energi. På så sätt kan husägare optimera sin förbrukning, undvika strömavbrott och minska koldioxidutsläppen.

EVlink Home Smart erbjuder en heltäckande lösning för strömlasthantering när den installeras med en anti-trippningsmodul. Mer information finns i EVlink Home anti-trippningssystem

Manöverelement

EVH4AxxN2, EVH4AxxN400F

EVH4AxxNC

  1. Kabelvinda

  2. Stoppknapp

  3. LED-statusindikator

  4. Laddningsuttag

  1. Kabelvinda

  2. Stoppknapp

  3. Kontaktens upplåsningsknapp

  4. LED-statusindikator

  5. Laddningskontaktdata

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?