Comissionamento da eSetup - Internacional
- Abra a aplicação eSetup e selecione EVlink Home Smart (A).
- Ligue o carregador da EVlink Home Smart para ativar o ponto de acesso Wi-Fi®. O ponto de acesso Wi-Fi® permanecerá ativo durante 4 minutos após a ligação.
- Ative o Wi-Fi no seu smartphone e ligue à EVlink Home Smart através da Wi-Fi Direct.
- Na aplicação eSetup, toque em Abrir definições (B).
- Selecione EVlink Home Smart - Internacional
- No ecrã, introduza o Novo PIN no ecrã,
confirme o PIN e toque em Guardar.NOTA: O PIN tem de conter 6 a 16 dígitos, não pode ter o mesmo dígito mais de 3 vezes, nem uma sequência de 6 dígitos ou mais.A atualização do novo PIN foi efetuada com êxito.
- Na página seguinte, digite o Novo PIN e toque em Conectar.
- Na página firmware, se o firmware da EVlink Home Smart
estiver atualizado, toque em Continuar para
ver as Definições de rede.NOTA: Se estiver disponível uma nova versão do firmware, toque em Atualizar e em OK após a atualização estar concluída.
- Na página Definições de rede, selecione a forma de ligar a EVlink Home Smart à Internet
e toque em Guardar e continuar.IMPORTANTE: Se tiver um Wiser Hub para monitorizar e controlar remotamente, certifique-se que tanto o Schneider Charge como o Hub estão ligados à mesma rede Wi-Fi®.
- Wi-Fi (C): Toque em Digitalizar código QR por Wi-Fi e digitalize o código QR no seu router para ligar automaticamente ao Wi-Fi. Em alternativa, pode escolher a partir da lista de redes disponíveis tocando em Selecionar uma rede ou introduza manualmente o nome e a palavra-passe da rede Wi-Fi.
- Ethernet (D): Introduza os detalhes da rede para ligar (utilize o tipo de cabo RJ45).
- Na página Definições elétricas, selecione a potência nominal da EVlink para corresponder à
instalação elétrica. Pode utilizar a barra deslizante (E) ou –/+ para limitar a corrente
de carregamento e toque em Guardar e continuar (F).
- Na página Definições do dispositivo, pode ativar ou desativar o medidor de potência através
do botão ativar/desativar e, em seguida,
toque em Guardar e continuar.NOTA: Se ativar esta opção, certifique-se de que ligou o medidor de potência à EVlink Home Smart.
- Toque em Continuar na página Supervisão.
- Depois de todas as definições do dispositivo estarem configuradas, toque em Entrega ao cliente e partilhe o PIN com o cliente.
- Depois de partilhar o PIN, leia as instruções
e arraste para navegar para o próximo ecrã. Toque Eu compreendo: reiniciar (G) para reiniciar a EVlink
Home Smart.
Aguarde 5 minutos antes de a EVlink Home Smart estabelecer a ligação ao router da Internet.-
O LED irá piscar lentamente a verde durante 5 minutos.
-
A EVlink Home Smart será reiniciada de acordo com a configuração aplicada.
NOTA: Caso seja necessário modificar os parâmetros de comissionamento, é possível restabelecer a ligação à estação de carregamento durante os 5 minutos após o reinício ou a ligação.O LED ficará a verde fixo 5 minutos após o reinício, confirmando que a EVlink Home Smart está ligada com sucesso para funcionar remotamente.
NOTA: A luz do LED pisca lentamente a verde quando a EVlink Home Smart não está ligada à Internet. -
Consulte Emparelhar o dispositivo para emparelhar o dispositivo com a aplicação Wiser Home.
Consulte Utilizar o dispositivo para monitorizar e controlar com a aplicação Wiser Home.