DUG_EVlink_WH-07

Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup

Si pierde el código PIN de eSetup, puede restablecerlo a su valor predeterminado con la aplicación eSetup.
  1. Encienda el EVlink Home Smart para activar el Wi-Fi® Direct de EVlink Home Smart.
    El Wi-Fi® Direct permanecerá activo durante 4 minutos una vez encendido.
  2. Abra la aplicación eSetup y seleccione EVlink Home Smart; a continuación, toque Abrir configuración.
  3. Seleccionar EVlink Home Smart - Internacional o EVlink Home Smart - Francia según la ubicación de instalación de EVlink Home Smart.
  4. En la pantalla, introduzca el PIN nuevo, confírmelo y toque Guardar.
  5. Toque Restablecer el PIN (A) y seleccione Confirmar (B).
  6. Toque el botón de parada en un plazo de 3 minutos y 30 segundos.
    NOTA: Desbloquee el botón de parada girándolo 90° en el sentido de las agujas del reloj.

  7. Después de 10 segundos, ingrese el Nuevo PIN, confirme el PIN y puntee Guardar.
    NOTA: El PIN debe contener de 6 a 16 dígitos; no puede contener el mismo dígito más de 3 veces ni una secuencia de 6 dígitos o más.
    El nuevo PIN se ha actualizado correctamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?