Showing 8,711 - 8,720 of 9,886 results

Page 872 of 989
  • Utilizar o dispositivo

    Micromódulo Interruptor Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo Utilizar o dispositivo O ecrã de controlo do dispositivo permite-lhe ligar/desligar o dispositivo e controlar várias definições. No separador Controlo, selecione o interruptor de . O Ecrã de Controlo do Dispositivo apresenta as seguintes opções: A Toque
  • Suppression de l’appareil dans le système Wiser

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Volet ou Lame de volet > Supprimer (A). La suppression de l’appareil réinitialisera le Puck. La LED se met à clignoter en orange, indiquant que le Puck est prêt à être appairé. En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du Puck, reportez-vous à Réinitialiser l’appareil manuellement.
  • Entfernen des Geräts aus dem Wiser-System

    Wiser Jalousieaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Jalousielamelle > Löschen (A). Durch Entfernen des Geräts wird der Aktor zurückgesetzt. Die LED blinkt gelb und zeigt an, dass der Puck bereit ist, eine Verbindung herzustellen. Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Pucks ein Problem auftritt, lesen Sie Manuelles Zurücksetzen des Geräts.
  • Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet

    Wiser trådløs jalousi styring for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet Fjernelse af enheden fra Wiser-systemet Ved hjælp af Wiser-appen kan du fjerne Pucken fra systemet. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Lukker Mikromodul-lukker eller Skoddelamel > Slet (A). Pucken nulstilles
  • Caractéristiques techniques

    Wiser Thermostat d'Ambiance – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    température 0,5 °C Température de fonctionnement -0 °C à 45 °C Température de stockage -20 °C à 65 °C Fréquences de fonctionnement 2,4 GHz (bidirectionnel, maillage) Transmission +13 dBm (20 mW) Degré de pollution 2 Plage de signal radio 30 m d’espace libre Classe de logiciel A Indice de protection IP IP20 Montage Support mural ou pied de table Dimensions du produit : (H x l x P) 76 x 76 x 25 mm
  • Configuración de bloqueo de la interfaz de usuario

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    su habitación cuando jueguen con el termostato de la habitación. Para bloquear o desbloquear el control del termostato de la habitación: En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos Termostato de habitación Bloqueo parental (A). Cuando el bloqueo del termostato de la habitación está activo, aparecerá junto al termostato de la habitación.
  • Identificación del dispositivo

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Inicio, toque . Pulse Dispositivos Calefacción por suelo radiante Identificar (A) para cambiar el nombre de la calefacción por suelo radiante. Esta función enciende los LED de calefacción por suelo radiante para que pueda identificar el dispositivo real. Los LED de calefacción por debajo del piso continuarán parpadeando hasta que pulse OK.
  • Identification de l’appareil

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Contrôleur Plancher Chauffant Identification (A) pour renommer le chauffage au sol. Cette fonction fait clignoter les LED du contrôleur de plancher chauffant pour vous permettre d’identifier l’appareil actuel. Les LED du contrôleur de plancher chauffant continueront de clignoter jusqu’à ce que vous appuyiez sur OK.
  • Installation de l’appareil

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Wiser ou Passerelle Wiser avec relais Wiser Thermostat d'Ambiance ou Capteur de température/humidité Wiser Le système peut être installé sans connexion à un routeur Wi-Fi. Lors de l’utilisation de la version UFH Chauffage/refroidissement 24 V, assurez-vous qu’elle est connectée à l’alimentation 24 V 2,2 A (non incluse)
  • Appareils avec des problèmes de signal

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    signal et les solutions. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur Appareils. Appuyez sur la bannière pour obtenir des détails sur les appareils qui rencontrent des problèmes de signal. Appareils avec des problèmes de signal : A Affiche la liste de tous les appareils actuellement hors ligne. B Répertorie
Page 872 of 989