DUG_Jalousieaktor 1fach UP_WH-08

Entfernen des Geräts aus dem Wiser-System

Mit der Wiser-App können Sie den Puck aus dem System entfernen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Jalousien > Unterputz-Jalousieaktor oder Jalousielamelle > Löschen (A).
    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Geräts wird der Aktor zurückgesetzt. Die LED blinkt gelb und zeigt an, dass der Puck bereit ist, eine Verbindung herzustellen.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Pucks ein Problem auftritt, lesen Sie Manuelles Zurücksetzen des Geräts.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?