DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Suppression de l’appareil dans le système Wiser

À l’aide de l’application Wiser, vous pouvez supprimer le Puck du système.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Volets > Micromodule Volet ou Lame de volet > Supprimer (A).
    NOTE:
    • La suppression de l’appareil réinitialisera le Puck. La LED se met à clignoter en orange, indiquant que le Puck est prêt à être appairé.

    • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du Puck, reportez-vous à Réinitialiser l’appareil manuellement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?