Anti-Tripping-Management
Unterstützte Geräte:
-
Lastaktor (Warmwasserbereiter)
-
EV-Steckdose
-
Smart Plug
-
Smarte Steckdosen
-
EVlink Home Smart
-
Schneider Charge
Voraussetzung:
-
Konfigurieren Sie eines Ihrer Geräte PowerTag als Netz. Siehe Koppeln des Haupt-PowerTags.
-
Legen Sie die Vertragliche Strombegrenzung fest.
Eine vertragliche Standardstrombegrenzung wird automatisch festgelegt, wenn der Haupt-PowerTag als Netz gekoppelt wurde. Sie können die Vertragliche Strombegrenzung später ändern, wenn der während der Installation des PowerTags eingestellte Netz-Wert nicht mit dem Tarif übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Setting Tariff. -
Koppeln Sie die unterstützten Geräte. Siehe Gerät koppeln (je nachdem, welche Geräte Sie installiert haben) - Lastaktor, EV-Steckdose, Smart Plug, Smarte Steckdose, EVlink Home Smart, Schneider Charge.
WICHTIG: Um WLAN-Geräte wie Schneider Charge und EVlink Home Smart zu koppeln, stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Hub/Controller mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.HINWEIS: Informationen zur Verwendung des Anti-Tripping-Moduls für das Anti-Tripping-Management von Schneider Charge und EVlink Home Smart finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts.
Anti-Tripping-Management aktivieren
Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Benutzer darüber informiert, dass diese Funktion verfügbar ist. Der Anti-Tripping-Bildschirm erscheint auf demStartbildschirm.
Anti-Tripping-Management deaktivieren
Die Funktion Anti-Tripping-Management für die unterstützten Geräte kann jederzeit deaktiviert werden.
-
Tippen Sie im Startbildschirm auf .
-
Tippen Sie auf den Schalter (A) für die Geräte, die Sie deaktivieren möchten.
Wenn das Gerät derzeit verwendet wird, werden Sie mit einer Benachrichtigung darüber informiert, dass die Deaktivierung dieser Funktion zur Abschaltung des Stroms führen kann. Tippen Sie zum Deaktivieren auf Fortsetzen.
Aktivierungsstatus
Auf der Registerkarte
Kontrolle und im Bildschirm zur Gerätesteuerung zeigt (A) den Status des Anti-Tripping-Management
an.
-
Die Geräte werden normalerweise für bis zu 10 Minuten ausgeschaltet. Ein automatischer Neustart erfolgt, sobald Strom zur Verfügung steht.
-
Wenn Sie das Gerät auf der Registerkarte Kontrolle oder im Bildschirm zur Gerätesteuerung aktivieren möchten, zeigt ein Fenster mit der Meldung Achtung an, dass das Gerät aktiv verwaltet wird. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf Zu Einstellungen wechseln und deaktivieren Sie den Schalter, um das Gerät aus dem Anti-Tripping-Management zu entfernen.
Live-Status
Wenn die Anti-Tripping-Funktion für ein Gerät aktiviert ist, wird der Lastabwurf (A) auf der Registerkarte Live angezeigt.
Problembehandlung
|
Fehler |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|
|
|
Starten Sie Ihren Hub neu. |