Fehlerbehebung in Quick Home Connect
|
Problem |
Mögliche Ursache |
Lösung |
|---|---|---|
|
Die LED leuchtet gelb auf dem Gerät. |
Kopplung nicht abgeschlossen und Rücksetzung auf Werkseinstellung. |
Koppeln Sie den Funktaster und das Gerät erneut. Siehe |
|
Der Funktaster kann das Gerät nicht zuverlässig steuern. |
Der Funktaster und das Gerät sind zu weit voneinander entfernt. |
Positionieren Sie den Funktaster näher am Gerät. |
|
Die Kopplung des Funktasters wurde unterbrochen. |
Koppeln Sie das Gerät erneut. Siehe |
|
|
Die Batterie des Funktasters ist entladen. |
|
Szenario |
Verfahren |
|---|---|
|
Mehrere Geräte mit einem Funktaster steuern. |
Um mehrere Geräte mit einem einzelnen Funktaster zu steuern, koppeln Sie ihn zunächst mit einem Gerät. Verwenden Sie dann denselben Funktaster, um zusätzliche Geräte zu koppeln. HINWEIS: Sie können
bis zu 7 Geräte mit einem einzelnen Funktaster koppeln.
|
|
1fach FLS mit Geräten (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose). |
Koppeln Sie den Funktaster mit einem der Geräte (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose). |
|
2fach FLS mit Geräten (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose). |
Koppeln Sie den linken oder rechten Funktaster mit einem der Geräte (Relaisschalter, Dimmer, Jalousiesteuerung oder Steckdose). Sie können auch eine weitere Wippe des Funktasters mit einem anderen Gerät koppeln. |