DUG_Unica-Interrupteur sans fil connecté_WH-05

Utilisation de l’appareil

L’écran de contrôle de l’appareil vous permet de configurer une Action/un Moment sur l’interrupteur sans fil et de contrôler divers paramètres.

Dans l’onglet Contrôle, sélectionnez l’interrupteur sans fil.

L’écran de contrôle de l’appareil affiche les options suivantes :

A

Appuyez pour configurer une Action/un Moment sur l’interrupteur sans fil, comme allumer/éteindre les lumières, ouvrir ou fermer le volet ou n’importe quelle combinaison. Pour plus d’informations, consultez les rubriques suivantes :

B

Appuyez pour ajouter l'appareil à la section Appareils préférés de l'écran d'accueil. Pour en savoir plus sur les Favoris, reportez-vous à Gestion des favoris dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant.

C

Appuyez pour ouvrir l'écran Paramètres de l'équipement et configurez les paramètres. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?