DUG_Rauchmelder DC_WH-03

Über das Gerät

Die Wiser Rauchalarm - Batterie (gerät) verwendet einen photoelektrischen Sensor, um durch Feuer erzeugten Rauch zu erkennen. Er verfügt außerdem über einen Temperatursensor, der Wärme durch einen rapiden Temperaturanstieg erkennt. Wenn das Gerät mit dem -System verbunden ist, sendet es die Benachrichtigungen über die Wiser-App.

Bedienelemente

  1. Status-LED (gelbe, grüne und rote LED)

  2. Standby-LED (rote LED)

  3. Test/Hush-Taste

  4. Netzschalter

  5. Setup/Reset-Taste

Einbauort

  • Rauchmelder können an einer ebenen, geneigten Decke oder an der Wand montiert werden.

  • Installieren Sie keine Rauchmelder in der Nähe von Fenstern, Türen oder Kabelkanälen.

  • Vermeiden Sie Lackierung, Aufkleber oder andere Dekorationen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?