DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Acerca del dispositivo

La Alarma de humo Wiser - Batería (alarma de humo) utiliza un sensor fotoeléctrico para detectar el humo generado por un incendio. También incluye un sensor de temperatura que detecta el calor causado por un rápido aumento de temperatura. Cuando se conecta al sistema , el dispositivo envía las notificaciones a través de la aplicación Wiser.

Elementos de mando

  1. LED de estado (LED ámbar, verde y rojo)

  2. LED de standby (LED rojo)

  3. Botón de Prueba/Silencio

  4. Interruptor de encendido

  5. Botón de Configuración/Reinicio

Localización de la instalación

  • La alarma de humo puede instalarse en un techo plano/inclinado o en la pared.

  • No instale alarmas de humo cerca de ventanas, puertas o conductos.

  • Evite pinturas, adhesivos u otras decoraciones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?