DUG_Smoke alarm DC_WH-04

À propos de l’appareil

Le Wiser détecteur de fumée sur batterie (détecteur de fumée) utilise un capteur photoélectrique pour détecter la fumée générée par le feu. Il comprend également un capteur de température qui détecte la chaleur provoquée par une augmentation rapide de la température. Lorsqu’il est connecté au système , l’appareil envoie les notifications via l’application Wiser.

Éléments de fonctionnement

  1. LED d’état (LED orange, verte et rouge)

  2. LED En attente (LED rouge)

  3. Bouton Test/Silence

  4. Commutateur d’alimentation

  5. Bouton Configurer/Reset

Emplacement d’installation

  • Le détecteur de fumée peut être installé sur un plafond plat/incliné ou sur le mur.

  • N’installez pas de détecteurs de fumée à proximité de fenêtres, de portes ou de conduits.

  • Évitez la peinture, les autocollants ou autres décorations.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?