Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub
- En la pantalla de Inicio, pulse
.
- Toque y toque .SUGERENCIA: También puede navegar tocando la pestaña .
- Pulse Escanear código QR y permita
que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee
el código QR ubicado en el dispositivo.NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.
Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:
-
(A): introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.
-
(B): toque esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.
-
- Cuando se haya validado el dispositivo, toque Siguiente, mantenga pulsado el botón de configuración
durante más de 2 s hasta que el LED parpadee en color verde/ámbar.
Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el relé está vinculado.SUGERENCIA: Si el dispositivo no se conecta, el LED se ilumina en rojo.
Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:
-
+ Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.
-
Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.
NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa. -
- Introduzca el nombre del relé de caldera y pulse Siguiente.
- En la página Configuración del relé de caldera, seleccione el Tipo de control.
- Relé:
Si está seleccionado Relé, elija uno de los siguientes Tipos de fuente de calor:
-
Caldera de gas (por defecto)
-
Caldera eléctrica
-
Caldera de aceite
-
Bomba de calor
-
- OpenTherm: Si está seleccionado OpenTherm (cable de interfaz entre el relé de caldera y la caldera), la configuración está completa.
SUGERENCIA: Según la interfaz de la caldera, elija el relé correcto u OpenTherm ®. - Relé: