DUG_Boiler Relay_WH–07

Calefacción de emergencia

Puede ejecutar una calefacción de emergencia presionando el botón de calefacción en el relé de caldera cuando el Hub no funciona o el control de calefacción de la app Wiser Home no responde.

Mantenga pulsado el botón de calefacción durante >3 s.
Cuando la anulación de calefacción está activa, el LED de calefacción parpadea en color verde.

SUGERENCIA: La calefacción se enciende manualmente durante 2 horas. En este estado, la caldera autorregulará su temperatura. Para desactivar la anulación, mantenga pulsado el botón de calefacción durante >3 s y la calefacción vuelve al control del sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?