DUG_Boiler Relay_WH–07

Ajuste del Tipo de fuente de calor

Con la app Wiser Home, puede establecer el tipo de fuente de calor, como caldera de gas, caldera de aceite, caldera eléctrica o bomba de calor.
NOTA: El tipo de fuente de calor solo se requiere para el canal de relé.
Para ajustar el tipo de fuente de calor:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Relé de caldera > Tipo de fuente de calor (A) para seleccionar una opción determinada:
    • Caldera de gas (por defecto)
    • Caldera de aceite
    • Caldera eléctrica
    • Bomba de calor
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?