DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-03

Suppression de l’équipement

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez retirer le capteur du système Wiser.
Pour retirer le capteur :
  1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
  2. Toucher Périphériques > Capteur de fuite d'eau > Supprimer (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez également retirer le capteur du système Wiser en appuyant sur la page d’accueil Capteur de fuite d’eau > Paramètres de l’équipement > Supprimer (A).
  3. Lisez le message de confirmation et appuyez sur Ok pour supprimer le capteur du système Wiser sur l’écran suivant.
    NOTE:
    • Le retrait du capteur réinitialise le capteur. Après la réinitialisation, la LED clignote en orange, indiquant que le capteur est prêt à l’appairage.

    • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du capteur, reportez-vous au chapitre Réinitialisation de l’équipement

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?