DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-06

Vérification de l’historique de l’appareil

L'application Wiser Home vous permet d'accéder à l'historique du capteur, qui enregistre les cas où une fuite d'eau a été détectée. Chaque événement est enregistré par le capteur et stocké en toute sécurité dans le cloud.
NOTE: Si la connexion au cloud est perdue, les évènements de détection de fuite d’eau ne s’affichent pas dans l’historique.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le capteur.
  2. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, appuyez sur Historique.
    SUGGESTION: La page de l’historique affiche tous les événements consignés, même si l’interrupteur à bascule de notification du capteur est désactivé. Pour plus d’informations sur l’interrupteur à bascule de notification du capteur, reportez-vous au chapitre Configuration de la notification de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?