DUG_Capteur de fuite d’eau_WH-06

Remplacement des piles

  1. Utilisez un tournevis pour retirer les six vis du couvercle des piles afin d’accéder aux piles.
  2. Veillez à remplacer les piles en respectant la polarité.
  3. Fixez le couvercle des piles et serrez les six vis à l’aide d’un tournevis.
    La LED clignote en vert sept fois, puis arrête de clignoter.
    IMPORTANT: Jetez les piles usagées conformément aux réglementations en vigueur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.