DUG_Mureva EVlink_Prise_WH-05

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

L’appairage a échoué ou a dépassé le temps imparti à cet effet. Aucun appui sur le bouton d’appairage dans les 5 minutes suivant la mise sous tension. Coupez l’alimentation de la prise EV en mettant le disjoncteur hors tension/sous tension, puis réinitialisez l’appareil pour le remettre en service
La réinitialisation a échoué Aucun appui sur le bouton d’appairage dans les 5 minutes suivant la mise sous tension Coupez l’alimentation de la prise EV en mettant le disjoncteur hors tension/sous tension, puis réinitialisez l’appareil.
La prise EV a été mise hors tension. Limite de température interne atteinte.
  • Vérifiez les influences environnementales éventuelles et, si possible, réduisez le courant de charge.

  • Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton de l’appareil et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes.

Limite de courant interne atteinte
  • Vérifiez que la charge connectée ne présente aucune défaillance et/ou réduisez le courant de charge EV si possible.

  • Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton de l’appareil et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes.

Le prise EV comporte une erreur interne. Défaillance de l’appareil Veuillez prendre contact avec l’assistance Wiser pour le remplacer.
Rouge clignotant rapide Une alarme de surintensité ou de surchauffe s’est déclenchée et le relais est automatiquement éteint. Une alarme s’est déclenchée. L’utilisateur doit acquitter l’alarme en appuyant sur le bouton-poussoir et en le maintenant enfoncé pendant 4 secondes.

Nous ne sommes pas en mesure de mettre en oeuvre votre calendrier et nous travaillons à le corriger dès que possible. affichés dans le menu Réduire ma facture page.

Problème technique ou Internet

Attendez un certain temps que le programme soit disponible.

(A) affiché dans la page du panneau de configuration.

La prise EV est branchée avec un chargeur EV mais l’application ne peut pas recevoir de données (consommation d’énergie, coût et devise) en raison d’une mauvaise connexion réseau.

Fermez l’application et rouvrez-la ou corrigez votre connexion Ethernet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?