DUG_Micro-Modul Dimmer_WH-06

Einrichten eines Zeitplans

Die Geräte können vollständig nach Zeitplan gesteuert werden. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, funktionieren die Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt.
So erstellen Sie einen Zeitplan:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Zeitplan > , um einen Zeitplan zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Zeitplans ein (A).
  4. Wählen Sie im Menü TYP die Option Leuchten (B).
  5. Wählen Sie im Menü ANWENDEN FÜR aus den aufgeführten Geräten die Option Unterputz-Dimmaktor (C) aus.
  6. Tippen Sie auf Erstellen, um Ereignisse einzurichten.
  7. Tippen Sie auf , um ein Ereignis hinzuzufügen, z. B. STATE (Lämpchen aus oder Dimmen in %) und WHEN (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang oder bestimmter Zeitbereich).
    HINWEIS: Tippen Sie , um den Zeitplan von einem Tag in einen anderen zu kopieren, oder kopieren Sie den gesamten Zeitplan in einen neuen oder in einen vorhandenen Zeitplan.
  8. Tippen Sie auf Einstellung, um den Zeitplan zu speichern.
    VORSCHLAG:
    • Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeitpläne hinzufügen. Wählen Sie die Tage aus, tippen Sie auf , stellen Sie den Ein-/Aus-Status und die Uhrzeit ein.

    • Sie können den bestehenden Zeitplan in einen anderen Zeitplan oder die Tage Ihrer Wahl kopieren. Tippen Sie auf .

      • Tippen Sie auf Zeitplan, wählen Sie einen bestehenden Zeitplan aus und tippen Sie auf Kopieren.

      • Tippen Sie auf Tag, wählen Sie die Tage aus, die Sie zuweisen möchten, und tippen Sie auf Kopieren.

    • Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie die bis zur Uhrzeit auf den folgenden Bildschirmen:

      • Bildschirm zur Gerätesteuerung.

      • Registerkarte Steuerung unter dem Gerätenamen.

      • Abschnitt „Favorisierte Geräte“ auf dem Startbildschirm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?