DUG_Micro Module Dimmer_WH-07

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, identifique el Puck entre los dispositivos disponibles en un hogar.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Micro módulo regulador > Identificar (A).
    El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en On/Off, una vez que se ha identificado correctamente el micro módulo.
  3. Toque OK para terminar de identificar el dispositivo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.