DUG_Micro Module Dimmer_WH-07

Encendido/apagado del Puck usando la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, puede encender/apagar el Puck de forma remota.
  1. Vaya a la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el Puck.
  2. Toque (A) para encender o apagar.
    SUGERENCIA: También puede encender o apagar el dispositivo cuando lo añade a sus Favoritos.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?