DUG_Micromódulo regulador_WH-05

Solución de problemas

Causa

Solución

No es posible aumentar la regulación.

  • Reduzca o aumente la carga.

  • Deje enfriar el micro módulo en caso de sobrecalentamiento.

  • Cambie la carga (si la carga no es compatible con el micro módulo).

No es posible la conexión.

  • Deje enfriar el micro módulo en caso de sobrecalentamiento.

  • Reduzca la carga.

  • Cambie la carga.

  • Compruebe el cableado entre el pulsador y el micro módulo.

Parpadeo con luminosidad mínima

  • Aumente el brillo mínimo (si el parpadeo persiste, instale un dispositivo de corrección de carga de 31LCDA).

  • Cambie la carga (si la luminosidad mínima es insuficiente).

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del micro módulo).

Parpadeo

  • Cambie la carga.

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del micro módulo).

Escasa capacidad de regulación

  • Cambie el rango de regulación.

  • Ajuste el modo LED RL (se recomienda utilizar el 10 % de la carga nominal para evitar el sobrecalentamiento del micro módulo).

  • Cambie la carga (si la carga no es compatible con el micro módulo).

El dispositivo no está preparado para el emparejamiento después de que se haya eliminado de la aplicación.

Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica, consulteRestablecimiento manual del dispositivo

Causa

Posible causa

Solución

El dispositivo no puede conectarse con el Gateway. Después de accionarlo 3 veces, el LED del dispositivo parpadea en rojo/verde durante 30 s.

NOTA: Esto no se aplica al nuevo modelo Zigbee®.

El modo de vinculación ha cambiado.

  1. Restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.
  2. Después del restablecimiento, accione 4 veces la esquina superior derecha del conmutador y luego manténgalo accionado durante 20 s hasta que el LED parpadee en rojo.

    El dispositivo debe reiniciarse en el modo correcto.

  3. Después del reinicio, accione 3 veces la esquina superior derecha del conmutador para iniciar el modo de vinculación.

    El LED parpadea en color naranja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?