DUG_Lastaktor_WH-06

Ändern der Nennleistung

Die Nennleistung ist die maximale Leistung, die dieses Gerät verwalten kann. Standardmäßig beträgt der Wert 2000 W. Mit der Wiser Home App können Sie den Wert bei Bedarf ändern.
So ändern Sie den Nennleistungswert:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizung > Heizungsaktor > Nennleistung (A).

  3. Tippen Sie auf OK und geben Sie einen Wert zwischen 0 und 3000 W ein.
    Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.
    HINWEIS: Der Nennleistungswert wird nur für zukünftige Updates in der Wiser Home App verwendet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?