DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-06

Alterar a potência nominal

A potência nominal é a potência máxima que este dispositivo consegue gerir. Por predefinição, o valor é de 2000 W. Através da aplicação Wiser Home, pode alterar o valor se necessário.
Para alterar o valor da potência nominal:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Temperatura > Micromódulo Potência > Potência nominal (A).

  3. Toque em OK e introduza um valor entre 0 e 3000 W.
    As definições serão guardadas automaticamente.
    NOTA: O valor da potência nominal só será utilizado para as atualizações futuras na aplicação Wiser Home.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?