DUG_Wiser Heizkörperthermostat_WH-07

Abwesenheitsmodus

Wenn der Abwesenheitsmodus (A) aktiviert ist, werden alle Räume auf die Abwesenheits-Temperatur eingestellt (standardmäßig 16 °C). Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Häkchen in der Seite „Automatisierung“ angezeigt. Sie finden sie im Menü „Automatisierung“, indem Sie unten auf dem Startbildschirm auf die Registerkarte „Automatisierung“ tippen.

Wenn der Abwesenheitsmodus aktiviert ist, sind nur die Räume davon betroffen, deren Solltemperaturen über der Abwesenheits-Betriebstemperatur liegen. Wenn ein bestimmter Raum beispielsweise auf 5 °C eingestellt ist, wird er im Abwesenheitsmodus nicht auf die Abwesenheitstemperatur forciert.

Während der Abwesenheitsmodus Boost und Räume übersteuert, die einen Zeitplan verwenden oder nicht, ist es dennoch möglich, die Solltemperatur manuell zu ändern und die Heizung in individuellen Räume nach der Aktivierung des Abwesenheitsmodus zu verstärken. Es ist auch möglich, das Warmwasser zu verstärken oder manuell einzuschalten.

Alle Zimmer und Warmwasser zeigen ihre Abwesend-Betriebswerte an. Das Warmwasser wird ausgeschaltet, wenn Sie diese Option auf dem Bildschirm „Abwesenheitsmodus“ aktiviert haben.

HINWEIS: Die aktuelle Temperatur wird nicht angezeigt, wenn der Abwesenheitsmodus aktiviert ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?