DUG_Patteritermostaatti_WH-06

Tietoja laitteesta

Wiser patteritermostaatti (jäljempänä termostaatti) käyttää integroituja lämpötila-antureita veden virtauksen säätelyyn patterin läpi ja siten huoneen lämpötilan säätelyyn. Tavoitelämpötila ja kytkentäajat määritetään Wiser-sovelluksessa.

Mukauta kodin lämmitys lisäämällä termostaatti Wiser-järjestelmääsi. Tällä tavalla eri aikataulujen ja lämpötilojen asettaminen eri huoneisiin on vaivatonta, ja huoneidenvälisen lämmityksen ohjaukseen päivittämisellä voi säästää 18 % energiankulutuksesta. Termostaatti tarjoaa huonekohtaisen ohjauksen, jolloin saadaan parempi viihtyvyys, mukavuus ja käytännöllisyys.

Termostaatin ominaisuudet:

  • Mobiiliohjaus missä ja milloin tahansa Wiser-sovelluksen avulla

  • Toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa

  • Täysi läpinäkyvyys Insights- ja Lämpöraportti-toimintojen avulla

  • Älykkäät tilat maksimaalista energiatehokkuutta varten

  • Kierrekorkki

  • Laitteen käyttöliittymän lukitus

Käyttöelementtien kaavio

  1. Tila-LEDit

  2. Patteritermostaatin suojus

  3. Rengasmutteri (käytetään vain M30 x 1,5 mm:n venttiiliadapterin kanssa)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?