DUG_Huonetermostaatti_WH-09

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) on älykäs henkilökohtainen Amazonin™ kehittänyt avustaja, ja se pystyy toimimaan äänen kanssa vuorovaikutteisesti.

Yleiset Wiser-komennot Alexalle

  • Laitteiden etsiminen: ”Alexa, discover devices.” (Alexa, etsi laitteita)

  • Lämpötilan alentaminen: “Alexa, decrease the temperature upstairs by 4 degrees” (Alexa, laske yläkerran lämpötilaa 4 °C:lla)

  • Lämpötilan nostaminen: “Alexa, increase the temperature upstairs by 4 degrees” (Alexa, nosta yläkerran lämpötilaa 3 °C:lla)

  • Lämpötilan asettaminen: “Alexa, set the upstairs to 20 degrees” (Alexa, aseta yläkerran lämpötilaksi 20 °C)

  • Lämpötilan hakeminen: “Alexa, what is the upstairs temperature?” (Alexa, mikä on yläkerran lämpötila?)

  • Asetusarvon hakeminen: “Alexa, what is the upstairs set to?” (Alexa, mihin lämpötilaan yläkerta on asetettu?)


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?