DUG_Huonetermostaatti_WH-09

Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

Muodosta Wiser Home -sovelluksella huonetermostaatin pariliitos Wiser-keskusyksikön kanssa, jotta voit käyttää ja ohjata huonetermostaattia.
TÄRKEÄ: Lisää paristot ennen pariliitoksen muodostamista ja noudata näytöllä näkyviä huonetermostaatin ohjeita.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > -kuvaketta ja napauta Lämmitys/viilennys > Huonetermostaatti.
    EHDOTUS: Voit myös siirtyä napauttamalla Ohjaus-välilehdeltä > > Lämmitys/viilennys > Huonetermostaatti.
  3. Valitse Skannaa QR-koodi, ja anna Wiser Home -sovelluksen käyttää kameraasi. Skannaa sitten laitteessa oleva QR-koodi.
    HUOMAUTUS: Jos et löydä oikeaa QR-koodia, valitse En löydä oikeaa QR-koodia muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4.

    Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia.

    • (B): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64:ää ja asennuskoodia.

  4. Napauta Seuraava, kun haluat antaa huonetermostaatille nimen ja kohdistaa sen olemassa olevaan huoneeseen tai uuteen huoneeseen. Napauta sitten Vahvista.
  5. Jos lattialämmitys (UFH) on jo yhdistetty Wiser-keskusyksikköön, kytke vaihtokytkin päälle suorituskyvyn parantamiseksi ja päivitä alla olevat tiedot:
    • Laite: Jos sinulla on asennettuna useampi kuin yksi UFH, valitse vain yksi.
    • Kanavat: Valitse kanava, joka on kohdistettu samaan huoneeseen huonetermostaatin kanssa vaiheessa 4.
    • Onko lattia-anturi tässä huoneessa?: Kytke vaihtokytkin päälle, jos haluat käyttää UFH-lattia-anturia, joka on kohdistettu samaan huoneeseen huonetermostaatin kanssa.
    HUOMAUTUS:
  6. Valitse Vahvista laiteparin muodostusprosessin loppuun suorittamiseksi.

    Kun laitteen pariliitos on muodostettu, onnistumisilmoitus tulee näyttöön, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

    • + Lisää uusi laite: napauta jatkaaksesi muiden laitteiden pariliitoksen muodostusta.

    • Aloita laitteen käyttö: napauta aloittaaksesi pariliitetyn laitteen käytön.

    HUOMAUTUS: Onnistumisnäyttö tulee näkyviin vain, jos olet kirjautunut sisään kodin omistajana.

Huonetermostaatti näkyy nyt Ohjaus-välilehdellä kohdassa Kaikki ja huonekohtaisissa välilehdissä.

TÄRKEÄ: Jos jäähdytyksen tulo on käytössä UFH:ssa, varmista, että Huoneen asetuksen > Jätä pois jäähdytyksestä ‑vaihtokytkin on päällä. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos rakennuksessa on alueita, jotka eivät tarvitse jäähdytystä, kuten varastohuoneita tai käyttämättömiä tiloja. Katso lisätietoja kohdasta UFH-jäähdytyksen tulo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?