DUG_Huonetermostaatti_WH-09

Huonelämpötilan säätäminen manuaalisesti

Voit nostaa tai laskea tai tehostaa huonelämpötilaa huonetermostaatti-painikkeen avulla.

Huonelämpötilaa voidaan nostaa tai laskea, ja tehostusaika voidaan asettaa huonetermostaattipainikkeella.

  • Paina +-painiketta, kun haluat nostaa asetusarvon lämpötilaa 0,5°C:lla.

  • Paina - -painiketta, kun haluat laskea asetusarvon lämpötilaa 0,5°C:lla.

HUOMAUTUS: Jokaisen asetusarvon muutoksen jälkeen odota 10sekuntia ja tarkista, että haluttu asetusarvo näytetään.

Se, kuinka kauan tehostus pysyy aktiivisena, riippuu siitä, kuinka monta kertaa painat O-painiketta seuraavasti:

  • 1 painallus = 30minuuttia

  • 2 painallusta = 1tunti

  • 3 painallusta = 2tuntia

  • 4 painallusta = 3tuntia

  • 5 painallusta = peruuta

HUOMAUTUS: Vain tehostusominaisuuksien kanssa voit asettaa ajan, kuten kuinka kauan haluat huonetta lämmitettävän.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?