DUG_Huonetermostaatti_WH-09

Laitteen määrittäminen

TÄRKEÄ: Anturin lämpötilatietoja käytetään huoneen lämmitysjärjestelmän syötteenä. Jos huoneessa on useita lämpötilan mittauslaitteita (huonetermostaatti, Yhdistetty termostaatti (2A tai 16A) tai lämpötila- ja kosteusanturi), järjestelmä laskee laitteista mitatun keskilämpötilan ohjatakseen lämmitystä huoneen yleisen lämpötilan perusteella.
Katso lisätietoja kohdasta Laitteen asettaminen lämpötilan lähteeksi.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?