DUG_Huonetermostaatti_WH-09

Tekniset tiedot

Virtalähde

2 alkaliparistoa, tyyppi IEC LR6 1,5 V (AA)

Liitännät

Käyttäjä: TFT-näyttö, kosketuspainikkeet

Johdotus

Kaapelointia ei vaadita

Lämpötilan asetusalue

5 °C ... 30 °C

Lämpötilan resoluutio

0,5 °C

Käyttölämpötila

0–45 °C

Varastointilämpötila

-20 °C ... 65 °C

Toimintataajuudet

2,4 GHz (kaksisuuntainen, verkko)

Siirto

+13 dBm (20 mW)

Saastumisaste

2

Radiosignaalin alue

30 m vapaassa tilassa

Ohjelmistoluokka

A

IP-luokitus

IP20

Asentaminen

Seinäkiinnike tai pöytäteline

Tuotemitat:(K x L x S)

76 x 76 x 25 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?