Automaation luominen
- Valitse aloitusnäytössä
.
- Luo automaatio kohdasta Automaatio >
.
HUOMAUTUS: Enintään 10 automaatiota voidaan lisätä. - Valitse Jos (A) ja valitse jokin
seuraavista ehdoista (B):
- Kaikki ehdot: tämä käynnistää toimenpiteen vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
- Mikä tahansa ehto: tämä käynnistää toimenpiteen, kun vähintään yksi ehto täyttyy.
- Valitse Lisää ehtoja,
ja valitse jokin seuraavista (C):
- Laitteen tilan muutos: valitse laite automaation käyttöönottoa varten.
- POISSA KOTOA -tila: Ota käyttöön
/ poista käytöstä POISSA KOTOA -tila toiminnon käynnistämiseksi.
EHDOTUS: POISSA KOTOA -tilaa voidaan käyttää myös esimerkiksi laukaisimena valojen sammuttamiseen, himmentämiseen tai verhojen sulkemiseen. Katso lisätietoja POISSA KOTOA -tila järjestelmän käyttöoppaasta.
- Napauta Laitteen tilan muutos > Ilmasto. Aseta lämpötila
liukupalkilla (D), valitse ehto (E) (vähemmän kuin / enemmän
kuin) ja napauta Aseta.HUOMAUTUS: Kun liukusäädin on asetettu automaation alaosaan, Jäätymissuojaustila aktivoituu automaattisesti automaation alkaessa. Tässä tilassa järjestelmä pitää huoneen lämpötilan 5 °C:ssa jäätymisen estämiseksi.
- Jos haluat asettaa automaatiolle tietyn ajan, valitse Milloin > Lisää aika ja valitse jokin seuraavista (F):
- Tietty vuorokaudenaika: Auringonnousu, auringonlasku, mukautettu.
- Ajanjakso: Päivällä, yöaika, mukautettu.
- Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin
seuraavista (G):
- Laitteen hallinta: valitse laitteet, jotka haluat käynnistää.
- Lähetä ilmoitus: ota automaation ilmoitus käyttöön.
- Aktivoi tilanne: valitse tilanne, jonka haluat käynnistää.
-
Viive: Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
- Napauta Laitteen hallinta > Lämmitys ja valitse jokin seuraavista (H):
- Tehosta: Aseta kesto lämpötilan nostamiseksi 2 °C:lla.
- Asetusarvo: Aseta haluttu lämpötila.
- Napauta Asetusarvo, aseta vaadittu lämpötila pystysuuntaisella liukupalkilla (I) ja napauta Aseta.
- Kirjoita automaation nimi (J).
- Valitse Tallenna.
Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdessä.