DUG_Wiser Smart kontakt_WH-00

Skapa en automation

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser-appen kan du skapa automationar utifrån dina behov.
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Automationer > för att skapa en automation.
    OBS: Max. 10 automationer kan läggas till.
  3. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B):
    • Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
    • Vilket villkor som helst: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.
  4. Tryck på Lägg till villkor och välj något av följande (C):
    • Ändring av enhetens status: För att välja en enhet för att aktivera automation.
    • Borta-läge: Aktivera/Inaktivera borta-läge för att utlösa en åtgärd.
      FÖRSLAG: Borta-läget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalusin etc. Mer information finns i Borta-läge.
    • Förändringar i energipris: För att fastställa gränsen för energipriset.
      OBS: Detta villkor gäller endast om din eltariff är inställd på högtrafik/lågtrafik eller spotpris. Se Ställa in eltariff.
    OBS:
    • Högst 10 villkor kan läggas till.

    • Om du vill ta bort ett villkor sveper du åt vänster och trycker på .

  5. För att ställa in en specifik tid för din automation trycker du på När > Lägg till tid och väljer något av följande (D):
    • Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad.
    • Tidsperiod: Dagtid, Nattid, Anpassad.
    OBS:
    • Maximalt 10 poster kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .

  6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (E):
    • Styra en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
    • Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för automationen.
    • Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.
  7. Tryck på Styra en enhet > Smart kontakt, tryck på (F) för att slå på/stänga av, tryck sedan på Ställ in.
    OBS:
    • Högst 10 åtgärder kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en åtgärd sveper du åt vänster på åtgärden och trycker på .

  8. Ange namnet på automationen (G).

    Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automation genom att trycka på .

  9. Tryck på Spara.
    När automationen har sparats visas den på fliken Automationer.

    Med kan du aktivera eller inaktivera automationen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?