DUG_Tomada Wiser_WH-09

Para a sua segurança

AVISO
RISCO DE DANOS NO DISPOSITIVO
Manusear sempre o produto de acordo com os dados técnicos especificados.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
CUIDADO
RISCO DE DANOS NO DISPOSITIVO
• A tomada deve ser utilizada somente em espaços interiores.
• Para desligar a tomada da fonte de alimentação, retire-a da tomada mural ou desligue o fusível no circuito de entrada.
• Não ligue as tomadas uma após a outra.
• Não instale em locais com elevada humidade ou temperaturas extremas.
• Não exponha a tomada smart a líquidos inflamáveis, gases ou outros explosivos.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?