DUG_Smoke alarm AC_WH-02

Laitteiden yhdistäminen toisiinsa ilman Wiser-keskusyksikköä

Palovaroittimet (laitteet) voidaan yhdistää suoraan toisiinsa RF-liitäntöjen kautta jopa ilman Wiser-keskusyksikkö -verkkoa.

TÄRKEÄ: Käännä kaikkien laitteiden virtakytkin PÄÄLLÄ-asentoon.
  1. Tunnista laite ja merkitse se ensisijaiseksi toimitetulla etiketillä. Muita laitteita pidetään toissijaisina.

  2. Paina testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa ensisijaisella laitteella.


    Valmiustilan LED-valo syttyy 30 sekunnin ajaksi, kun se on pariliitostilassa.

  3. Määritä toissijainen laite ja paina lyhyesti testi-/hiljennyspainiketta 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa.


    Valmiustila-LED vilkkuu 3 kertaa sekä ensisijaisen että toissijaisen laitteen kohdalla ja ilmaisee onnistuneen RF-kytkennän. Sitten ensisijaisessa laitteessa valmiustilan LED-valo syttyy uudelleen 30 sekunnin ajaksi

Toista vaihe 3 kaikissa toissijaisissa laitteissa.

HUOMAUTUS: Poistu pariliitostilasta painamalla lyhyesti (< 0,5 s) ensisijaisen laitteen testi-/hiljennyspainiketta 3 kertaa. Valmiustila-LED sammuu ja ilmaisee, että ensisijainen laite ei ole pariliitostilassa.

TÄRKEÄ: Jotta varmistat oikean yhteentoimivuuden, suorita kaikkien palovaroittimien yhteenliitäntätesti ennen asennusta ja sen jälkeen. Katso yhteenkytketyn laitteen (laitteiden) testaaminen..

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?