DUG_Smoke alarm AC_WH-03

Laitteen hiljentäminen

Hiljennä palovaroittimet

Kun hälytystapahtuman aikana tunnistetaan palovaroitin/palovaroittimet, jotka havaitsevat savun, niissä näkyy punainen vilkkuva LED-valo. Pysäytä sitten hälytys painamalla palovaroittimen Testi/hiljennys-painiketta lyhyesti.

TÄRKEÄ: Hiljennystilassa palovaroitin ei havaitse savua / korkeaa lämpötilaa 10 minuuttiin. 10 minuutin kuluttua palovaroitin palaa normaaliin toimintaan. Tänä aikana valmiustilan LED vilkkuu kerran 8 s välein.
  • Jos savua havaitaan hälyttimen ollessa hiljennystilassa, korkean lämpötilan havaitseminen pysyy aktiivisena.

  • Jos korkea lämpötila havaitaan hälyttimen ollessa hiljennystilassa, savuntunnistus pysyy aktiivisena.

  • Jos sekä savu että korkea lämpötila havaitaan samanaikaisesti ja hälytys on asetettu hiljennystilaan, molemmat ilmaisimet poistetaan käytöstä 10 minuutiksi.

  • Jos yhteenliitetyissä järjestelmissä useat hälytyslaitteet vilkuttavat punaisia LED-valoja ja hälyttävät aktiivisesti, paina lyhyesti kunkin laitteen testaus-/hiljennyspainiketta. Kaikki hälytykset hiljenevät 5–10 sekunnin kuluessa.

HUOMAUTUS: Odota 10 minuuttia ennen kuin suoritat mitään testauksia palovaroittimen toimintahäiriöiden välttämiseksi. Kun laite on asetettu hiljennystilaan, sen tila voidaan tarkistaa Wiser Home -sovelluksessa.

Savun tunnistuksen väliaikainen poistaminen käytöstä

Jos haluat tilapäisesti poistaa palovaroittimen savutunnistuksen käytöstä, paina testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti kerran, kun palovaroitin on valmiustilassa. Palovaroitin ei havaitse savua 10 minuuttiin. Tämän tilan aikana valmiustilan LED-valo vilkkuu kerran kahdeksan sekunnin välein.

HUOMAUTUS: Lämpötilatunnistin pysyy aktiivisena myös silloin, kun savutunnistus on poissa käytöstä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?