DUG_Brandvarnare AC_WH-02

Sammankopplingsenheter utan Wiser Gateway Wiser-hubben

Brandvarnarna (anordningarna) kan anslutas direkt till varandra via RF-anslutningar även utan ett Wiser-hubb-nätverk.

VIKTIG: Växla strömbrytaren till läget på alla enheter.
  1. Identifiera en enhet och markera den som Primär Andra anordningar anses vara Sekundär.

  2. Tryck kort på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 s på den primära enheten.


    Standby-indikatorn tänds i 30 s när den är i parkopplingsläge.

  3. Identifiera en Sekundär-enhet och tryck snabbt på Test/Hush 3 gånger inom 2 s.


    Standby-indikatorn blinkar 3 gånger på både den primära och sekundära enheten, vilket indikerar en fungerande RF-anslutning. På sidan Primär tänds standbylysdioden på nytt i 30 s

Upprepa steg 3 på alla Sekundära-enheter.

OBS: För att avsluta parkopplingsläget trycker du snabbt på (< 0,5 s) Test/Hush-knappen 3 gånger på den primära-enheten. Standby-indikatorn släcks och anger att den primära-enheten inte är i parkopplingsläge.

VIKTIG: För att säkerställa att du har korrekt anslutning utför du ett sammankopplingstest på alla brandvarnare före och efter installationen. Se testa den/de sammankopplade enheten/enheterna..

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?