DUG_Detetor de fumo AC_WH-02

Dispositivos de interligação sem Wiser Hub

Os sensores de fumo (dispositivos) podem ser ligados diretamente entre si através de ligações RF mesmo sem uma rede Wiser Hub.

IMPORTANTE: Rode o interruptor de energia para a posição ON em todos os dispositivos.
  1. Identifique um dispositivo e marque-o como Primário com uma etiqueta fornecida. Outros dispositivos são considerados Escravos.

  2. Pressione o botão Teste/Silêncio 3 vezes em 2 s no dispositivo principal.


    O LED de modo espera acende-se durante 30 s assim que estiver no modo de emparelhamento.

  3. Identifique um dispositivo Secundário e prima brevemente o botão Teste/Silêncio 3 vezes em 2 s.


    O LED de modo espera pisca 3 vezes nos dispositivos Primário e Secundário indicando uma conexão RF bem sucedida. Em seguida, no dispositivo Primário , o LED de modo espera acende-se novamente durante 30 s

Repita o passo 3 em todos os dispositivos Secundário.

NOTA: Para sair do modo de emparelhamento, prima brevemente (< 0,5 s) o botão Teste/Silêncio 3 vezes no dispositivo Primário. O LED de modo espera desliga-se indicando que o dispositivo Primário não está no modo de emparelhamento.

IMPORTANTE: Para se certificar de que tem a interconexão correta, realize um teste de interconexão em todos os sensores de fumo antes e depois da instalação. Consulte, testar o(s) dispositivo(s) interligado(s).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?