DUG_Brandvarnare AC_WH-03

Avaktivera enhetens ljudsignaler

Tysta brandvarnare

Under en larmhändelse ska du först identifiera det eller de brandvarnare som har upptäckt rök, så att de röda lysdioderna blinkar. Tryck sedan kort på Test/Hush-knappen på brandvarnaren för att stoppa larmet.

VIKTIG: I Hush-läge detekterar brandvarnaren inte rök/hög temperatur under 10 minuter. Efter 10 minuter återgår brandvarnaren till normal drift. Under denna tid blinkar standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.
  • Om rök detekteras medan larmet är i hush-läge förblir högtemperaturdetekteringen aktiv.

  • Om hög temperatur detekteras när larmet är i hush-läge förblir rökdetekteringen aktiv.

  • Om både rök och hög temperatur detekteras samtidigt och larmet är inställt på hush-läge inaktiveras båda detekteringarna under 10 minuter.

  • I sammankopplade system, om flera larm visar blinkande röda lysdioder och larmar aktivt, trycker du kort på Test/Hush-knappen på varje enhet. Alla larm tystnar inom 5 till 10 sekunder.

OBS: Vänta 10 minuter innan du utför något test för att undvika fel på brandvarnaren. När enheten är inställd på Hush-läge kan status checkas in Wiser Home-appen.

Tillfälligt inaktivera rökdetektering

För att tillfälligt avaktivera rökdetekteringen i en brandvarnare trycker du kort på Test/Hush-knappen en gång när brandvarnaren är i standby-läge. Brandvarnaren detekterar inte rök på 10 minuter. Under det här läget blinkar standby-indikatorn en gång var 8:e sekund.

OBS: Temperaturgivaren förblir aktiv även när rökdetekteringen är avaktiverad.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?