DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Laitteiden yhdistäminen toisiinsa ilman Wiser-keskusyksikköä

Palovaroittimet voidaan yhdistää suoraan toisiinsa RF-liitäntöjen kautta jopa ilman Wiser-keskusyksikkö -verkkoa.

TÄRKEÄ: Käännä kaikkien laitteiden virtakytkin PÄÄLLÄ-asentoon.
  1. Tunnista palovaroitin ja merkitse se ensisijaiseksi toimitetulla etiketillä. Muita palovaroittimia pidetään toissijaisina.

  2. Paina testi-/hiljennyspainiketta lyhyesti 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa ensisijaisella palovaroittimella.


    Valmiustilan LED-valo syttyy 30 sekunnin ajaksi, kun se on pariliitostilassa.

  3. Määritä toissijainen palovaroitin ja paina lyhyesti testi-/hiljennyspainiketta 3 kertaa 2 sekunnin kuluessa.


    Valmiustila-LED vilkkuu 3 kertaa sekä ensisijaisen että toissijaisen palovaroittimen kohdalla ja ilmaisee onnistuneen RF-kytkennän. Sitten ensisijaisessa palovaroittimessa valmiustilan LED-valo syttyy uudelleen 30 sekunnin ajaksi.

Toista vaihe 3 kaikissa toissijaisissa palovaroittimissa.

HUOMAUTUS: Poistu pariliitostilasta painamalla lyhyesti (< 0,5 s) ensisijaisen palovaroittimen testi-/hiljennyspainiketta 3 kertaa. Valmiustila-LED sammuu ja ilmaisee, että ensisijainen palovaroitin ei ole pariliitostilassa.

TÄRKEÄ: Jotta varmistat oikean yhteentoimivuuden, suorita kaikkien palovaroittimien yhteenliitäntätesti ennen asennusta ja sen jälkeen. Katso yhteenkytketyn laitteen (laitteiden) testaaminen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?