DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Dispositivos de interligação sem Wiser Hub

Os sensores de fumo podem ser ligados diretamente entre si através de ligações de radiofrequência, mesmo sem uma rede Wiser Hub.

IMPORTANTE: Rode o interruptor de alimentação para a posição de ligado em todos os dispositivos.
  1. Identifique um sensor de fumo e marque-o como Primário com uma etiqueta fornecida. Outros sensores de fumo são considerados Secundário.

  2. Prima brevemente o botão de teste/silêncio 3 vezes no espaço de 2 s no sensor de fumo primário.


    O LED de modo de espera acende-se durante 30 s assim que estiver no modo de emparelhamento.

  3. Identifique um sensor de fumo Secundário e prima brevemente o botão de teste/silêncio 3 vezes em 2 s.


    O LED de modo de espera pisca 3 vezes em ambos os sensores de fumo Primário e Secundário indicando uma ligação de radiofrequência bem-sucedida. Em seguida, no sensor de fumo Primário, o LED de modo de espera acende-se novamente durante 30 s.

Repita o passo 3 em todos os sensores de fumo Secundário.

NOTA: Para sair do modo de emparelhamento, prima brevemente (< 0,5 s) 3 vezes o botão de teste/silêncio no sensor de fumo de fumo Primário. O LED de modo de espera desliga-se indicando que o sensor de fumo Primário não está em modo de emparelhamento.

IMPORTANTE: Para se certificar de que tem a interligação correta, realize um teste de interconexão em todos os sensores de fumo antes e depois da instalação. Consulte, testar o(s) dispositivo(s) interligado(s)

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.