DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Forbindelsesenheder uden Wiser Hub

Røgalarmerne kan sluttes direkte til hinanden via RF-forbindelser selv uden et Wiser Hub-netværk.

VIGTIG: Drej tænd/sluk-kontakten til positionen ON på alle enheder.
  1. Identificer en røgalarm, og markér den som primær med en vedlagt mærkat. Andre røgalarmer betragtes som sekundære.

  2. Tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek. på den primære røgalarm.


    Standby-lysdioden tændes i 30 sek., når enheden er i parringstilstand.

  3. Identificer en sekundær røgalarm, og tryk kortvarigt på test-/stillefunktionsknappen 3 gange inden for 2 sek.


    Standby-lysdioden blinker 3 gange på både primære røgalarmer og sekundære røgalarmer, hvilket angiver en vellykket RF-forbindelse. På den primære røgalarm tændes standby-lysdioden igen i 30 sek.

Gentag trin 3 på alle sekundære røgalarmer.

BEMÆRK: For at afslutte parringstilstand skal du trykke kortvarigt (< 0,5 sek.) på test-/stillefunktionsknappen 3 gange på den primære røgalarm. Standby-lysdioden slukkes for at angive, at den primære røgalarm ikke er i parringstilstand.

VIGTIG: For at sikre, at forbindelsen er korrekt, skal du udføre en forbindelsestest på alle røgalarmer før og efter installationen. Se test af den/de forbundne enhed(er)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?