DUG_Brandvarnare DC_WH-04

Sammankopplingsenheter utan Wiser Gateway Wiser-hubben

Brandvarnarna kan anslutas direkt till varandra via RF-anslutningar även utan ett Wiser-hubb-nätverk.

VIKTIG: Växla strömbrytaren till läget på alla enheter.
  1. Identifiera en brandvarnare och markera den som primär. Andra brandvarnare anses vara sekundär.

  2. Tryck kort på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 s på den primära brandvarnaren.


    Standby-indikatorn tänds i 30 s när den är i parkopplingsläge.

  3. Identifiera en sekundär-brandvarnare och tryck snabbt på Test/Hush-knappen 3 gånger inom 2 s.


    Standby-indikatorn blinkar 3 gånger på både primär- och sekundär-brandvarnare, vilket indikerar en fungerande RF-anslutning. På sidan primär-brandvarnare tänds standby-indikatorn på nytt i 30 s.

Upprepa steg 3 på alla sekundär-brandvarnare.

OBS: För att avsluta parkopplingsläget trycker du snabbt på (< 0,5 s) Test/Hush-knappen 3 gånger på primär-brandvarnaren. Standby-indikatorn släcks och anger att primär-brandvarnaren inte är i parkopplingsläge.

VIKTIG: För att säkerställa att du har korrekt anslutning utför du ett sammankopplingstest på alla brandvarnare före och efter installationen. Se testa den/de sammankopplade enheten/enheterna

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?