DUG_Brandvarnare DC_WH-04

Identifiering av enheten

Använd Wiser Home-appen för att identifiera enheten bland de brandvarnare som finns tillgängliga i hemmet.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > > Identifiera (A).
    OBS: Det kan ta upp till 60 minuter innan lysdioden på brandvarnaren blinkar och identifierar sig. Denna fördröjning beror på när brandvarnaren kommunicerar med hubben under sin ordinarie funktion.
  3. Tryck på OK när du har identifierat enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?