DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Identification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, identifiez l’appareil parmi les détecteurs de fumée disponibles dans une maison.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > > Identification (A).
    NOTE: Le clignotement et l’identification de la LED du détecteur de fumée peuvent prendre jusqu'à 60 minutes. Ce délai dépend du moment où le détecteur de fumée communique avec la passerelle dans son intervalle régulier.
  3. Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’équipement.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?