DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-06

Batterie austauschen

  1. Entfernen Sie den Sensor von der Montageplatte, indem Sie ihn nach oben schieben.
  2. Schrauben Sie die Batterieabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers ab.
  3. Tauschen Sie die Batterie gegen eine angemessene Polarität aus.
  4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher an.
    Die LED blinkt siebenmal grün und hört dann auf zu blinken.
  5. Montieren Sie den Sensor auf die Montageplatte, indem Sie ihn nach unten schieben.
    HINWEIS: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den geltenden Vorschriften.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?