DUG_Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor_WH-07

Über das Gerät

Der Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (im Folgenden Sensor) vereint zwei Sensoren in einem Gerät. Der Sensor misst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in seiner Umgebung. Wenn der Sensor mit dem Wiser Hub verbunden ist, sendet er die Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit an den Wiser Hub.

Der Sensor löst andere Wiser-Geräte durch Automatisierung aus (z. B. Einschalten einer Klimaanlage bei hoher Temperatur oder Einschalten eines Abluftventilators bei hoher Luftfeuchtigkeit).

Merkmale des Sensors:

  • Erfasst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung und übermittelt die Informationen an den Wiser Hub.

  • Sendet Informationen zum Batteriestand und zum Offline-Gerätestatus an den Wiser Hub.

Bedienelemente

  1. Status-LED

  2. Funktionstaste

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?