DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Sustitución de la batería

  1. Retire el sensor de la placa base deslizándolo hacia arriba.
  2. Desatornille la cubierta de la batería con un destornillador.
  3. Sustituya la batería con la polaridad adecuada.
  4. Vuelva a instalar la cubierta de la batería y apriete el tornillo con un destornillador.
    El LED parpadea en verde siete veces y, después, deja de parpadear.
  5. Instale el sensor en la placa base deslizándolo hacia abajo.
    NOTA: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas legales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?