DUG_Sensor temperatura/humidade_WH-07

Substituir a bateria

  1. Remova o sensor da placa base deslizando-o para cima.
  2. Desparafuse a tampa da bateria usando uma chave de fenda.
  3. Substitua a bateria pela polaridade adequada.
  4. Reinstale a tampa da bateria e aperte o parafuso usando uma chave de fenda.
    O LED pisca sete vezes a verde e, em seguida, para de piscar.
  5. Instale o sensor na placa base deslizando-o para baixo.
    NOTA: Elimine as baterias usadas, de acordo com os regulamentos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?